工具与软件:
您好!
我设计了一个使用 TPS628502-Q1DRL 将3.3V-6V 调节至3V 的电路。 我使用了 webench 提供的设计、并重新检查值。 但是、它不起作用。 输入端提供的电压与输出端提供的电压相同。 电路不调节电压。 这是电路图。 我检查了 Vin 和 SW 之间是否存在短路、但没有短路。 我甚至尝试更换新的 IC、它不起作用。 连接到 Vout 的负载的电流高达1A。 因此、通读数据表后、我将 Mode/Sync 连接到 GND 以在低功耗模式下运行、但仍然无法正常工作。 根据数据表中提供的公式、我根据 Vin 计算出的频率为4.1、Vout 为3 (理想情况)、它提供的频率为14Mhz、超出了1.8-4Mhz 范围、因此我将 Comp/Fset 直接接地以将默认频率设置为2.4Mhz、这是在工作范围内、它仍然不会调节电压。 我后来将分压器上的电阻器 R14和 R17更改为 FB 引脚92k 和22k、以从 Vout 提供3.3V 电压、因为考虑到高电阻器可能不允许足够的电流通过 FB 引脚、但它也无法正常工作。 当我在输入电压为4.1V 时、我看到输出电压为4.08V 时。 此外、FB 引脚上的电压不是0.6V、大约为0.79V、并且随着 Vin 的变化而不断变化。 有人能帮我解决这个问题吗?