工具与软件:
TI 人好
我在数据表中看到铅酸电池的浮子电压使用情况,我可以在锂离子电池上使用此电路吗? 是否存在风险?
非常感谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Christian
您能详细解释一下吗?
事实上、客户目前遇到以下问题:
客户使用 BQ24610为锂离子电池充电、当电池充满电时、充电电压为16.8V。 然后、它进行电池存在性测试、然后返回到16.8V 的周期。 我们注意到、这种行为会导致电池始终保持充电状态。 我们需要设置14V 的阈值、当电池电压降至14V 以下时、BQ24610开始对电池充电、而不是始终保持16.8V 的充电状态。
此电路是否可以修改并用于锂离子电池?
您能给我一些建议吗?
您好、Tony、
请遵循原理图检查清单:e2e.ti.com/.../0435.BQ24610_5F00_BQ24650_5F00_Schematic_5F00_Checklist-_2800_37_2900_.pdf
这是降压拓扑、要使降压转换器正常运行、就需要 Q1。
此致、
Christian。
您好、Tony、
删除了 BATDRV 的 MOS。
无法用二极管替换 MOSFET、如果需要电源路径、则需要 BATFET。
此致、
Christian。