This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:LM5118:降压/升压转换器输出调节问题。

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447618/lm5118-lm5118-buck-boost-converter-output-regulation-issue

器件型号:LM5118
主题中讨论的其他器件: LM5170

工具与软件:

LM5118降压-升压转换器

我们按照 LM5118降压升压转换器的设计步骤进行操作、但是不会保持输出调节。 技术规格:输入电压范围8V 到30V 直流,输出电压为10V,1A。

当提供的输入为12V 时、我将获得4.37V 的输出。 此外、它也不能保持稳压。  提供24V 直流输入时、输出为6.25V。 请推荐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您能否分享更多详细信息:

    -原理图

    -示波器图显示:

     - VIN

     - VOUT

     - SS

     - COMP

     -电感器的两侧

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享您的电子邮件 ID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您单击我的头像图标并选择发送私人消息、则可以发送私人消息。

    请在此处留言、让我知道如何查看私人消息收件箱。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    我向您发送了私密消息。

    此致、

    Rajb.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、您好!

    您能告诉我在进行测量时的负载情况吗?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关断测量时输出端无负载。 您可以看到现在打开的跳线 J4。 如果我闭合它、它将为 U3和 U4供电。 但是、我没有关闭 J4、因为我没有获得稳压和10V 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    某种情况下会触发控制器重启、正如您从 SS 引脚电压的持续上升中所看到的。

    这可能是由 Vcc 上的过冲造成的。

    您在 Vcc 上使用的电容器的器件型号是什么? 输入 ESP。 考虑直流偏置时、有效电容是多少?

    如果您增加那里的电容、您能否检查是否有变化。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容的器件型号为 GRM188R71E105KA12D。 我已将原理图与所有器件号共享给您。  

    此致、

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    请检查该电容器的直流偏置降额

    在10V 时、它只剩下400nF。

    20V 时、它只剩下200nF。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    该设计来自 TI 参考设计、我已将参考原理图与大家分享。

    此致、

    Rajb.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、您好!

    感谢您提供这些信息-我将与 LM5170 EVM 的所有者核实。

    您是否已经检查了增大 VCC 上的有效电容时的行为。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    我检查了 增加 VCC 上的有效电容但输出没有变化的行为。 我得到相同的结果。

    此致、

    Rajb.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Rai、

    在多少个板上、您会看到这种行为?

    您是否已更换 LM5118? 如果是、更换后是否仍然显示此问题?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan

    我只在一个板上进行了测试、因为我只组装了一个板、所以我尚未在该板上更换 LM5118。 我应该更换此电路板上的 LM5118吗?

    此致

    Rajb.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、您好!

    是的、请更换 LM5118或在另一个电路板上进行测试、以确保这不仅仅与一个器件相关。

    该器件可能在组装或任何测试用例期间损坏。

    此致、

     Stefan