主题中讨论的其他器件: LM5170
工具与软件:
LM5118降压-升压转换器
我们按照 LM5118降压升压转换器的设计步骤进行操作、但是不会保持输出调节。 技术规格:输入电压范围8V 到30V 直流,输出电压为10V,1A。
当提供的输入为12V 时、我将获得4.37V 的输出。 此外、它也不能保持稳压。 提供24V 直流输入时、输出为6.25V。 请推荐。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们按照 LM5118降压升压转换器的设计步骤进行操作、但是不会保持输出调节。 技术规格:输入电压范围8V 到30V 直流,输出电压为10V,1A。
当提供的输入为12V 时、我将获得4.37V 的输出。 此外、它也不能保持稳压。 提供24V 直流输入时、输出为6.25V。 请推荐。