This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:LP2985的设计问题

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408265/lp2985-the-design-issue-for-lp2985

器件型号:LP2985

工具与软件:

您好!

我们 在批量切割中使用了 LP2985-33DBVR、现在、我们 在生产线中使用了两种 batchs 产品(生产日期代码22+5和2421+5 )、

现在、在同一设计中、2222+5日期代码对于压降是正常的、而2421+5日期代码对于无电压输出是异常的。

恐怕无法对芯片进行任何修改、但我们无法对 PCN 文件进行扫描。

请参阅下面的原理图、并告知是否存在任何错误? 和 BTW、谢谢、2022周22后、请检查芯片是否有更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    这款器件的 Redbull 更新于2022年底推出、因此我不认为这些生产日期代码的批次之间会存在差异的任何原因。

    我看不到原理图有任何问题。 您能否分享更多有关故障的信息? 是不是只是打开了? 您是否可以分享任何波形来帮助进行故障排除?  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的答复。

    我们的测试结果如下:

    1.引脚电压:

    ATS 测试项 测试项(U7) 正常单位(22+5) 故障单元(2421+5) 正常单位(22+5) 故障单元(2421+5)
    条件:连接的 P7 (带负载) 条件 :连接的 P7 (带负载) 条件:P7断开连接(无负载) 断开状态 P7 (无负载)
    第1步(启动性能测试): 引脚1的电压 3.64 3.62. 3.98 3.98
    引脚3的电压 3.58. 3.62. 3.93. 3.98
    引脚5的电压 3.28. 3.3. 3.31. 3.31.
    步骤4 (电源重启测试): 引脚5的电压 3.3. 0.2. \ \

    2.测试日志:

    1) 1)故障设备:

    第1步(启动性能测试):

    记录为"2.79V"的 GPS_HIGH、通过标准:2.6V <=值、结果:通过

    STEP2 (过流关断测试):

    记录为"0.00V"的 GPS_LOW、通过标准:值<= 0.5V、结果:通过

    步骤3 (折返保持测试):

    记录为"0.01V"的 GPS_LOW、通过标准:值<= 0.5V、结果:通过

    步骤4 (电源重启测试):

    记录为"0.01V"的 GPS_HIGH、通过标准:2.6V <=值、结果:未通过

    2)良好的设备:

    第1步(启动性能测试):

    记录为"2.77V"的 GPS_HIGH、通过标准:2.6V <=值、结果:通过

    STEP2 (过流关断测试):

    记录为"0.01V"的 GPS_LOW、通过标准:值<= 0.5V、结果:通过

    步骤3 (折返保持测试):

    记录为"0.01V"的 GPS_LOW、通过标准:值<= 0.5V、结果:通过

    步骤4 (电源重启测试):

    记录为"2.77V"的 GPS_HIGH、通过标准:2.6V <=值、结果:通过

    3. BTW,您能告诉我们需要为您提供哪些详细波形或其他信息来进行评估吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此器件的 Redbull 刷新于2022年底启动、因此我看不到这些生产日期代码的批次之间存在差异的任何原因。[/quotes]

    您好、Nick。

    您可以说 LP2985的 Redbull 更新于2022年年底结束、但我们的前一个日期代码是2022年的22周、

    今年是2022年年中、所以我认为到2022年底有一些更新? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    感谢测试结果。 在此测试程序中观察到有多少个器件发生故障? 我看到该器件最初已在步骤1中开启并调节、但在重启电源后、该器件并未开启。 我认为查看电源重启(第4步)测试的电压波形会更好。 此外、在折返测试后、是否在短路消除时观察到器件恢复? 也许他们没有测试它,因为它不是测试程序的一部分。  

    [报价 userid="507183" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408265/lp2985-the-design-issue-for-lp2985/5393534 #5393534"]

    您可以说 LP2985的 Redbull 更新于2022年年底结束、但我们的前一个日期代码是2022年的22周、

    今年是2022年年中、所以我认为到2022年底有一些更新? 谢谢。

    [报价]

    我不清楚它们的具体含义、但由于它们的器件的生产日期代码都是在 Redbull 更新发布之前发布的、因此它们应该仅使用旧器件、因此批次之间应该没有明显的差异(正常的批次间差异除外)。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的 答复。

    我们认为、输出电压被 触发是下拉条件、因此我们的输出电压为0V、所有生产日期代码2421都是异常的;

    您能帮助检查何时 添加下拉功能吗? 我们需要知道为什么 LP2985没有我们使用相同设计的输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    输出下拉仅适用于新芯片(Redbull)、因此如果他们没有 Redbull 器件、则该功能不适用于他们拥有的器件。 他们可以发送顶部标记的图片以便我可以验证器件吗?

    他们是否收集了我请求的任何波形? 在我理解之前、我不能说问题的答案是什么。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您获得测试结果。 在此测试程序中观察到有多少个器件发生故障? 我看到该器件最初已在步骤1中开启并调节、但在重启电源后、该器件并未开启。 我认为查看电源重启(第4步)测试的电压波形会更好。 此外、在折返测试后、是否在短路消除时观察到器件恢复? 也许他们没有测试它,因为它不是测试程序的一部分。  [报价]

    1、DC2421芯片在移除短路后无法恢复输出电压、故障率为100%。 最重要的功能     

       消除短路后恢复输出电压;

    [报价 userid="409494" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408265/lp2985-the-design-issue-for-lp2985/5401558 #5401558"]输出下拉仅适用于新芯片(Redbull)、因此如果他们没有 Redbull 器件、则这不是他们所拥有的器件上的一项功能。 他们能否发送顶部标记的图片以便我验证器件?[/QUOT]

    2.参考图片和波形:

      日期代码2421图片:

    生产日期代码2222图片:

    3.波形;

    对 P7短路并接通2222日期代码:

    对 P7短路并接通2421日期代码:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    它们是否能够捕获还包括输入电压的波形?  

    对输入进行下电上电后、器件是否恢复? 或者它们是否看起来已损坏? 您说故障率是100%、有多少个器件发生了故障?

    谢谢!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我们无法 判断器件是否损坏、但我们当前的测试结果是新的生产日期代码(2421)在同一设计中无输出;

    这是一个批量产品,我们的生产线 SMT 超过100块板,所有的器件(日期代码2421)是公平的;

    并且我们将考虑 LP2985-33DBVR 在2022至2024年期间是否更新了一些 PCN;

    或者我们是否需要向 TI CQE 提交 FAR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    如果电路板下电上电、器件是否会在发生接地短路事件之前进行调节? 这至少是器件是否损坏的某种迹象。

    我回头看了生产日期代码、如果没有弄错、生产日期代码实际上是2022年6月和2024年5月。 是这样吗? 他们之前提到、我想是2024年5月的生产日期代码是2021年。 如果回答正确、则是的、这两个生产日期代码之间存在一个 PCN、因为2024器件几乎肯定都是 Redbull 器件。

    我浏览了 Redbull 项目的最终验证审核以及设计验证报告、我没有看到任何迹象表明器件在接地短路事件后无法恢复。 由于仿真数据和工作台数据显示器件从短路中恢复、因此我怀疑其他情况会阻止器件启动备份。  

    它们所示的波形几乎没有关于这些波形的信息(V/div 和 s/div)、仅包含输出电压。 如果他们想要提交 FA 请求、则需要收集更高质量的数据。 请让他们获取更多显示输入电压和输出电压的波形、并显示全屏、以便我们可以看到电压和时间的刻度。 它们是否能够测量输入电流? 如果它们能够切断输入走线并焊接一根导线、并在短路事件期间测量流入器件的电流、这将会非常有照亮效果。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我回顾了生产日期代码、如果我没弄错、生产日期代码实际上是2022年6月和2024年5月。 是这样吗? 他们之前提到、我想是2024年5月的生产日期代码是2021年。 如果我是正确的、那么这些生产日期代码之间存在一个 PCN、因为2024器件几乎可以肯定是 Redbull 器件。

    谢谢、Plesae 请为我们的终端客户提供 PCN 进行评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    已通过电子邮件发送 PCN。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的支持、我准备了 PCN。

    我们认为"输出下拉"是我们设计中的主要问题、因为我们 使用 Vout 状态(3.3V_GPS)来控制开/关引脚、

    因此、 如果没有输出电压、"输出下拉"功能将设置为低电平、我们需要修改设计或软件来解决这个问题;

    现在、我们有以下问题、这些问题可帮助您进行整合:

    1.请告知 新芯片/ 旧芯片是否都 添加了 "输出下拉"功能、或者只有 新芯片添加了 "输出下拉"功能?

    2.如果现在新芯片加入了 "输出下拉"功能、如何区分新 芯片和旧芯片? 我们能否从中获取详细信息  

      顶面丝网印刷?

    3."器件命名规则"是这样写的:"M3是新芯片重新设计的后缀指示符、采用最新的 TI 工艺技术制造"、

      我想我们能用"M3" 字符读出芯片顶部表面丝网印刷吗? 对吗?

    4.最后,最 重要的是,我们恐怕 TI 会把产品混起来, 内部集成了 "输出下拉"功能

    非内部集成了 "输出下拉"功能、生产面临着重大挑战、因为我们不知道提供  

    标准生产 流程到我们的工厂;

    5.非常 紧急的写你的支持,因为我们将排队,如果没有解决方案来解决这个问题,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    我正在收集此信息。 我会回到你的第一件事星期一。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    谢谢、请查看是否有任何更新、我们需要 今天回复客户、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    我还在等大家详细了解一下输出下拉电路和顶部标记、不过我也准备好了其他问题的详细信息。  

    [报价 userid="507183" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408265/lp2985-the-design-issue-for-lp2985/5435584 #5435584"]

    "器件命名规则"写道:"M3是基于最新的 TI 工艺技术制造的较新芯片重新设计的后缀指示符"、

      我想我们能用"M3" 字符读出芯片顶部表面丝网印刷吗? 对吗?

    [报价]

    新器件的顶部标记中不会有"M3"。 新器件的顶部标识有"LPFG"、旧器件的顶部标识有"LPFL"。 他们在他们拥有的设备上看到这个吗?

    [报价 userid="507183" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408265/lp2985-the-design-issue-for-lp2985/5435584 #5435584"]

    4.最后,最 重要的是,我们恐怕 TI 会把产品混起来, 内部集成了 "输出下拉"功能

    非内部集成了 "输出下拉"功能、生产面临着重大挑战、因为我们不知道提供  

    标准生产 流程到我们的工厂;

    [报价]

    是的、 我理解您的担忧。 解决此问题的最佳解决方案是将器件型号更改为可订购器件型号 LP2985-33DVBRM3、因为这是新器件的可订购型号、因此他们肯定不会收到具有此器件型号的旧器件。 此器件与正在逐步淘汰 LP2985-33DBVR 的新器件具有相同的行为。 另一种方法是尝试与我们的计划团队和该客户的销售代表(如果已分配了一个)合作、为他们提供新器件。

    当我对其他问题有了答案时、我将向您通报最新情况。 我希望明天能收到回复。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nick、

    新设备的顶部标记将不含"M3"。 新器件的顶部标识有"LPFG"、旧器件的顶部标识有"LPFL"。 他们是否在拥有的设备上看到此信息?

    不,   2222+5和2421+5 商品都是"LPFG"营销,并在您的 屏幕截图上诱饵,旧设备的营销是

    "LPFL"和"LPFG"都可以、对吗?

    是的、 我理解您的担忧。 解决此问题的最佳解决方案是将器件型号更改为可订购器件型号 LP2985-33DVBRM3、因为这是新器件的可订购型号、因此他们肯定不会收到具有此器件型号的旧器件。 此器件与正在逐步淘汰 LP2985-33DBVR 的新器件具有相同的行为。 另一种方法是尝试与我们的计划团队和该客户的销售代表(如果已分配了一个)合作、为他们供应新设备。

    是的,感谢您的建议,但您知道,我们已经订购 2222+5和2421+5 两个手柄设备,我们只需要知道22+5  

     是否具有"输出下拉"功能、以及如何区分旧器件和新器件、我们不知道、因为数据表中没有相关信息  

    解释此问题;

    当我对其余问题有了答案时、我将为您提供最新消息。 我希望明天能收到回复。  [报价]

    很抱歉 我的 答复是由于 "中国 国庆日"的延误,我们仍然等待您的建议,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    [报价 userid="507183" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408265/lp2985-the-design-issue-for-lp2985/5448433 #5448433"]

    不,   2222+5和2421+5 商品都是"LPFG"营销,并在您的 屏幕截图上诱饵,旧设备的营销是

    "LPFL"和"LPFG"都可以、对吗?

    [报价]

    我浏览过我们的系统、但看不到哪个组装/测试站点的顶部标记是"LPFL"。 数据表中可能有一个拼写错误-我需要确认。  

    [报价 userid="507183" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408265/lp2985-the-design-issue-for-lp2985/5448433 #5448433"]

    是的,感谢您的建议,但您知道,我们已经订购 2222+5和2421+5 两个手柄设备,我们只需要知道22+5  

     是否具有"输出下拉"功能、以及如何区分旧器件和新器件、我们不知道、因为数据表中没有相关信息  

    解释此问题;

    [报价]

    我已经确认旧器件在输出端没有下拉电路、而新器件没有下拉电路。 如果他们仍然使用装运标签、则 CSO (芯片来源) RFB 代表 RFAB 的新设备、CSO (任何其它设备)代表旧设备。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我浏览过我们的系统、看不到哪一个组装/测试网站的顶部标记是"LPFL"。 数据表中可能有一个拼写错误-我需要确认[/QUOT]

    谢谢、我们等待您的信息;

    我已确认旧器件在输出端没有下拉电路、新器件在输出端没有下拉电路。 如果他们仍然使用装运标签、则 CSO (芯片来源) RFB 代表 RFAB 的新设备、CSO (任何其它设备)代表旧设备。  [报价]

    谢谢、请告知如何获得 CSO 和 RFB 的信息、它位于发货标签中? 我们将检查工厂是否仍然 保留此标签。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    我发现仍然有一个使用"LPFL"作为顶部标记的活跃组装/测试站点、还有其他也使用"LPFG"的仍活跃的组装/测试站点、 因此这在数据表中不是一个拼写错误。

    "CSO"位于发货标签上;它看起来像"CSO: RFB"。 验证芯片来源的另一种方法是在发货标签上使用批次追踪代码"LTC"。 如果他们不再有发货标签、那么追踪他们的来源将会更加困难。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    明白了、这对我们的工厂很有用、我会首先与他们进行沟通、并很快向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我们的2421+5商品批次号是4209161CDA、 且有 CSO:RFB、可能是新的芯片;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    具有 CSO:RFB 的器件无疑是 Redbull 器件。 如果它是 RFB 以外的任何芯片、那么它是旧芯片。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我们的工厂反馈 很难 将 CSO:RFB 和其他信息分别 列在发货标签上、因此请在下面帮助确认:

    1.我们需要基于器件型号 LP2985-33DBVR 来发布订单、全是新的芯片生产流程(包含输出下拉功能)、对吧?

      TI 不会 在 PCN 之后再发送旧版芯片?

    2.我们的2024年 日期代码产品是器件型号 LP2985-33DBVR 、而不是 LP2985-33DBVRM3、但 2024年 日期代码产品是一款新芯片、 不同了  

      解释情况会怎么样?

    3.最重要的是,如果我们需要一致的 芯片生产工艺,我们需要知道该如何解决这个问题,而且我们必须更新订单

      从 LP2985-33DBVR 改为 LP2985-33DBVRM3? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    如果我们要使用规划器为这些设备分配特定物料、或者将它们更改为 M3器件型号、我们只能保证这些设备将成为新器件。 我的理解是、要与规划团队合作、这需要是一个指定的帐户。 贵公司是否分配了 TI 员工?  

    PCN 日期并不表示将来不会再发货旧器件。 旧器件仍将发货、直到供应完毕、然后仅发货新器件。 据我所知、这就是公司范围内如何处理更新后的器件。  

    [报价 userid="507183" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408265/lp2985-the-design-issue-for-lp2985/5474168 #5474168"]

    2.我们的2024年 日期代码产品是器件型号 LP2985-33DBVR 、而不是 LP2985-33DBVRM3、但 2024年 日期代码产品是一款新芯片、 不同了  

      解释情况会怎么样?

    [报价]

    是的、我认为命名规则表可以更清楚、因为非 M3器件既可以是旧器件、也可以是刷新器件。 M3设备将始终是刷新的设备。  

    [报价 userid="507183" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408265/lp2985-the-design-issue-for-lp2985/5474168 #5474168"]

    3.最重要的是,如果我们需要一致的 芯片生产工艺,我们需要知道该如何解决这个问题,而且我们必须更新订单

      从 LP2985-33DBVR 改为 LP2985-33DBVRM3? 谢谢。

    [报价]

    最稳定的解决方案是将器件型号切换到 M3器件。 如果这在您的终端是不可能的,那么替代方法是看看我们可以做什么,与计划团队合作,只得到新的设备。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nick、

    很 难将器件型号修改为-M3后缀、因为出厂时基于  LP2985的器件型号超过了20个;

     

    PCN 日期并不表示将来不会发送旧器件。 旧器件仍将发货、直到供应完毕、然后仅发货新器件。 据我所知、这就是公司范围内如何处理更新后的器件。  [报价]

    我们需要就更新后的 TI 内容与终端客户沟通、但我们没有 PCN 或数据表来 解释这种功能混淆问题。

    您能不能帮助 推送 PCN 或数据表更新进度、以便我们可以获取器件型号为 LP2985-33DBVR 的相关信息吗

     传统器件和新器件的设计? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    请查看上述问题、我们的最终客户需要我们提供解决方案、因为工厂 CQE 认为这是生产线的风险、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    我对支持的失效表示歉意。 我已经联系了我们的规划团队、但这款设备的规划人员今天不在办公室、因此我必须等到明天再看看我们可以对此做些什么。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    请检查 此问题的未来是否有任何解决方案、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    很抱歉耽误你的时间。 我正在与规划团队讨论我们可以做些什么。  

    您知道哪种解决方案在近期对他们有用吗? 如果我们向它们发送足够的供应、使其在现在经历 x 个月、那么现在是否可行? 真正的问题是、很难知道旧器件的供应需要多长时间、因此很难预测一个时间范围来满足他们的供应需求、直到旧器件售罄。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    很抱歉响应出现延迟。 我已经与规划团队讨论过、我们可以将订单交付给只配备新设备的工厂的设备。 无论哪种方式、在旧材料用完之前都有可能获取旧材料、因此对于此订单和未来的订单、您需要联系我们、以便我们能够正确下订单。  

    您是否有关于其供应需求的信息?  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我们会与 TI 本地团队合作、确保未来的订单是统一的技术工艺芯片、

    感谢您对该案例的持续支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    我懂了。 您是否需要从我的终端中获得更多的信息? 您是否能够与当地的 TI 团队解决供应问题?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我们仍在和当地的 TI 团队合作、现在销售团队正在为我们原有芯片的新订单制定规划;

    我认为 、我们需要找到 某种解决方案来 避免这种风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我们的终端客户收到了许多新芯片订单、但器件型号为 LP2985-33DBVR (无-M3 后缀)、您能帮助与规划人员沟通吗

    谢谢、有没有任何 PCN 或更新的数据表来解释这个情况。