Other Parts Discussed in Thread: LM5069, TPS1685
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5069 主题中讨论的其他器件: TPS1685
工具与软件:
大家好、团队成员:
由于 TI 没有能够提供高达30A 连续电流的单通道高侧开关。 我计划对5069进行一些修改、将其用作高侧开关。
谨记几个问题:
1. LM5069是否支持这种应用。
可以对 LM5069进行 PWM 吗?
3.对于电流限制、是否可以使用数字电位器主动调节 Rpwr 来设置临时电流限制、而 Rsns 是通道中允许的最大电流?
4.如果其中一个功能不能使用、您是否有其他可以支持这些要求的芯片推荐?
谢谢!