This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:用作具有限流功能的高侧开关

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069, TPS1685

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448304/lm5069-using-as-a-high-side-switch-with-current-limiting

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件: TPS1685

工具与软件:

大家好、团队成员:

由于 TI 没有能够提供高达30A 连续电流的单通道高侧开关。 我计划对5069进行一些修改、将其用作高侧开关。

谨记几个问题:

1. LM5069是否支持这种应用。

可以对 LM5069进行 PWM 吗?

3.对于电流限制、是否可以使用数字电位器主动调节 Rpwr 来设置临时电流限制、而 Rsns 是通道中允许的最大电流?

4.如果其中一个功能不能使用、您是否有其他可以支持这些要求的芯片推荐?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入电压是多少?

    此致  

    Kunal Goel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压约为12V 至24V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于这些器件具有导通和关断延迟、因此 PWM 频率将受到限制。

    它们不是为 PWM 设计的、但您可以尝试一下。

    您可以查看 tps1685。 两个并联的、您可以使用。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PWM 频率将非常低。 仅大约250-500Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我们没有适合您用例的理想器件。