This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33640:+/-步降输出、具有 Sepic 设计

Guru**** 2502495 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449509/lmr33640---step-down-output-with-sepic-design

器件型号:LMR33640

工具与软件:

尊敬的专家来自伊斯坦布尔的问候。
我需要有关反相和同相降压输出设计的建议。

由于 PCB 空间和元件数量有限、我需要从单个直流/直流降压转换器同时获得+和-输出。
Q1-此设计在技术上是否正确?
Q2-如果没有、我将感谢您提供有关如何修复和改进它的宝贵信息?
问题3:如果您能帮助我选择正确的元件、我也会很高兴。
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好;
    作为替代方案、我想与您分享受 TI 的此类分离轨降压转换器拓扑启发而设计的其他电路;slyt380
    这两个电路中的哪一个更适合我的应用?
    我将等待您宝贵的想法和意见。
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第二个设计就更近了。  需要更改几个方面。 请参阅以下应用手册的图2-2。

    从电路中移除 D1。 如果是反向电流保护二极管、则需要将其放置在降压转换器的输出电容器之后。

    我建议使用这些应用手册作为指南

    这里有一节介绍反相设计。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ridge
    非常感谢您的快速回复和宝贵意见。 我做了您指定的更改。 最后,在你简短的回答后,我的问题将得到解决。
    q1 -适用于1MHz 设计吗? 或者、借助 LMR33640设置、我可以重新设计为400kHz
    Q2 -我无需隔离电路中的接地连接。 如果我将其直接连接到公共接地、它是否会导致问题?
    Q3 -根据输出电压/电流消耗、我选择的耦合电感器是否可以满足我的需求?
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我列出了与问题相对应的答案。

    Q1:1MHz 或400kHz 都可以

    Q2:可以将连接到同一 GND。 如您所述、它不会是隔离式输出。

    Q3:该电感器对于此应用非常大。 假设1MHz、使用上面文章链接中应用手册中的公式16和17计算出8.2uH。 峰值电流模式器件需要一定的电流纹波才能正常调节。 以20%至40%的电流纹波为目标。

    此致、

    Ridge