工具与软件:
尊敬的专家来自伊斯坦布尔的问候。
我需要有关反相和同相降压输出设计的建议。
由于 PCB 空间和元件数量有限、我需要从单个直流/直流降压转换器同时获得+和-输出。
Q1-此设计在技术上是否正确?
Q2-如果没有、我将感谢您提供有关如何修复和改进它的宝贵信息?
问题3:如果您能帮助我选择正确的元件、我也会很高兴。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
第二个设计就更近了。 需要更改几个方面。 请参阅以下应用手册的图2-2。
从电路中移除 D1。 如果是反向电流保护二极管、则需要将其放置在降压转换器的输出电容器之后。
我建议使用这些应用手册作为指南
这里有一节介绍反相设计。
此致、
Ridge
Ridge
非常感谢您的快速回复和宝贵意见。 我做了您指定的更改。 最后,在你简短的回答后,我的问题将得到解决。
q1 -适用于1MHz 设计吗? 或者、借助 LMR33640设置、我可以重新设计为400kHz
Q2 -我无需隔离电路中的接地连接。 如果我将其直接连接到公共接地、它是否会导致问题?
Q3 -根据输出电压/电流消耗、我选择的耦合电感器是否可以满足我的需求?
谢谢你。