Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO
Thread 中讨论的其他器件:BQ76952、 BQSTUDIO
工具与软件:
大家好、团队成员:
我正在尝试通过在 Data Memory 的 Protections 选项卡中设置 OCD1值、来模拟 bq76952的过流放电故障。 我会发现可以在寄存器中设置的最小值为4mV。 根据我的理解、对于0.001 Ω 的检测电阻、对于在 OCD1寄存器中设置的4mV、电流放电阈值应为4A。 但是、当可编程负载达到3.4安培时、BQstudio 会触发故障。 您能告诉我一下我的数学是否正确吗? 我已附上 BQstudio 的图像供您参考。
非常感谢
Criton