This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:为 BQ76952evm 设置 BQstudio 中的 OCD1值

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448947/bq76952evm-setting-the-ocd1-value-in-bqstudio-fro-bq76952evm

器件型号:BQ76952EVM
Thread 中讨论的其他器件:BQ76952BQSTUDIO

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在尝试通过在 Data Memory 的 Protections 选项卡中设置 OCD1值、来模拟 bq76952的过流放电故障。 我会发现可以在寄存器中设置的最小值为4mV。 根据我的理解、对于0.001 Ω 的检测电阻、对于在 OCD1寄存器中设置的4mV、电流放电阈值应为4A。 但是、当可编程负载达到3.4安培时、BQstudio 会触发故障。 您能告诉我一下我的数学是否正确吗? 我已附上 BQstudio 的图像供您参考。

非常感谢
Criton


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Criton:

    是的、您的计算正确。 但是、您已经校准过电流了吗? 请参阅 BQ769x2校准和 OTP 编程指南的第2.6节

    在 bqStudio >"寄存器"选项卡中、您能检查 CC2电流是否准确吗? 您可以将系统加载为2A、并检查 CC2和负载组是否读数相同?

    此致、

    Abhijith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Criton:

    您的计算结果是正确的。 第7.26节基于比较器的保护子系统(续) BQ76952数据表中 显示了过流保护的精度值。


    如果您希望其精度更高、我们建议增加检测电阻值并使用阈值进行实验、以满足您的满意要求。

    此致、
    Alexis