请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 主题中讨论的其他器件:TIDA-010208
工具与软件:
您好!
参考 TIDA-010208作为我们的设计参考、我们在 加热 R111时观察到167 mA 在空闲(无负载/DSG-CHG 关闭)状态几秒钟内的电流 噪声、在我们的案例中、该电阻是高于80 °C 的 PTC (具有足够的额定电流以用于常规运行)。我们怀疑 BAT -和 GND 之间的 PTC 连接会在电流读数中产生噪声。 我们将在 BMS 中使用0.1 mΩ 的分流器。
您能帮助我们了解上述问题的原因吗?
谢谢你