This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:根据 TIDA-010208、我们将为 R111使用具有足够额定电流的 PTC、而不是0欧姆

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446517/bq76952-in-reference-to-tida-010208-we-are-using-ptc-with-sufficient-current-rating-instead-of-0-ohm-for-r111

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:TIDA-010208

工具与软件:

您好!

参考 TIDA-010208作为我们的设计参考、我们在    加热 R111时观察到167 mA 在空闲(无负载/DSG-CHG 关闭)状态几秒钟内的电流  噪声、在我们的案例中、该电阻是高于80 °C 的 PTC (具有足够的额定电流以用于常规运行)。我们怀疑 BAT -和 GND 之间的 PTC 连接会在电流读数中产生噪声。 我们将在 BMS 中使用0.1 mΩ 的分流器。

您能帮助我们了解上述问题的原因吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    如果不使用 PTC、也会看到相同的结果吗?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    是的、我们尝试了同样的测试、用0 Ω 代替它 、我们发现加热至80 -100 ° C 时会产生80 mA 噪声、但与之前提到的案例相比、发生这种情况的频率要低得多。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到您的请求、并将尽快予以答复。  

    我们的普通支持团队是 OOO、将于10月12日返回、以帮助您进行任何调查。  

    感谢您的耐心和理解。

    此致!  

    -Luis Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您的耐心。

    我们不建议更改该器件的 GND 基准。 R111应为0欧姆。  

    此致、
    Alexis