工具与软件:
大家好!
我遇到了我们的 BQ25622E 的一个奇怪问题。 我们似乎出现了不规则的断电。 我们只知道这是一个问题、因为我们的遥测软件会向我们显示如下日志:
虽然我确信我们也会在 VIN 上接通外部电源时发生这种情况、但我基本上是能够利用电池电源进行采集的。
我们的硬件以较高的平均值计算大约使用200mA 功率。 但是、我们使用的 LTS 调制解调器可能会在纳秒左右的时间内激增至2A。
我不相信这个尖峰会导致 1.8V 的欠压、因为我可以在数据中看到这些尖峰、并且功率基本保持稳定(尽管 VSYS 上有一些纹波)。调制解调器附近还有大量的电容器。
电感器使用的电流为2.2uH、额定电流为7.8A、在此电感器旁边有一个值为20uF 的电容器。 PCB 下方越多、靠近通过 VSYS 的硬件。
以下是欠压后的上升沿。 我已经尝试为这篇文章捕捉完整的上下波形、但幸运的是、在运行一晚的测试后、我今天上午还没有欠压。
但通常它会持续几毫秒。
蓝色是此时的 VSYS、它稳定在大约3.65伏、然后快速降低至1.8V、然后回升。
黄色波形是我的探针、用于检查微控制器复位线路上的电压。 该电流的下降来自欠压升高、这会切断我们的3.3V 降压升压转换器。
我会继续调查所发生的情况。 如果有人知道导致这种情况的原因、我希望获得一些线索。
这可能是 BQ 中设置有误的寄存器吗? 看门狗或某种计时器?
我将得到更好的波形并上传。
有任何想法/线索?
谢谢
Simon