This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449381/bq40z80-bq40z80

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

工具与软件:

你好
是否必须通过 BQSTUDIO 软件完成此元件的配置?

是否可以通过 SMBus 使用命令来配置组件并将它们永远保存在内存中?

即使没有为组件供电(来自充电器和电池)、配置是否保存在组件内存中?

请说明

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avi、

    没有通过 BQStudio 完成配置、您可以使用 MCU 写入电量监测计。 但是、要对 ChemID 进行编程、您将需要 Ev2400和 BqStudio。

    当器件不为 bq40z80供电时、应保存数据存储器参数。

    此致、

    Adrian