This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51120:TPS51120的输出电压问题

Guru**** 2509495 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447757/tps51120-the-output-voltage-issue-for-tps51120

器件型号:TPS51120

工具与软件:

您好!

我们将 TPS51120RHB 用于 Vcore 电源、并且现在出现以下问题:

1.  EN1和 EN2连在一起、设置 EN1和 EN2电压约为2.5V、Vout1=3.3V 和 Vout2=5V、PG1电压和 PG2电压没有输出电压;

2.我们将 EN1和 EN2电压设为 3.2V, PG1和 PG2都有输出电压;

3.将 EN1和 EN2设置为悬空、Vout1/ Vout2/PG1/ PG2为正常;

4、以上问题,请核对原因。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    150μF 输出电容器的 ESR 是多少?

    输出电压是否正常调节?

    PGOOD 具有2ms 延迟响应。  如果输出不稳定或噪声导致反馈上的 PGOOD 阈值跳变、这可以防止 PGOOD 上升、并且 D-CAP 依赖输出电容器的 ESR 在输出电压上提供足够的交流纹波以确保稳定性。  如果输出电压上的 ESR 纹波不足、则可能会导致不稳定并触发 PGOOD 阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    150μF 输出电容器的 ESR 是什么?

     1.输出电容为220uF、ESR 为18 Ω@100KHz/ESR 20°C

    PGOOD 有2ms 的延迟响应。  如果输出不稳定或噪声导致反馈上的 PGOOD 阈值跳变、这可以防止 PGOOD 上升、并且 D-CAP 依赖输出电容器的 ESR 在输出电压上提供足够的交流纹波以确保稳定性。  如果输出电压上的 ESR 纹波不足、则可能会导致不稳定并触发 PGOOD 阈值。[/QUOT]

    下面是没有 PGOOD 输出时3.3V/5V 输出和 PGOOD 的波形、EN1和 EN2为2.5V:

    曲线1是3.3V;曲线2是5V;曲线3是 PGOOD;

    3.下面的波形是没有 PGODD 时的3.3/5V 输出纹波波形:

    4.请确认这是否受"端电压"影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    4. 请确认这是否受"结束电压"影响?

    使能引脚具有双重功能。

    如果 EN 电压从0.9V 快速上升到2.75V、TPS51120使用内部3ms 软启动时间。

    如果 EN 电压缓慢上升、则将 EN 电压用作内部基准、以提供与 EN 引脚上的上升时间成比例的输出电压软启动。  在数据表第19页的第7.3.10节中介绍了该函数

    您说过、如果将 EN 引脚悬空、则会出现电源正常电压、但驱动 EN 引脚时、则不会出现。  您使用什么电压驱动 EN 引脚?   它是否大于3V?  如果您以小于3V 的电压驱动 EN 引脚、TPS51120可能会认为它仍处于软启动状态、因此即使输出电压上升并处于稳压状态也能使 PGOOD 保持在低电平。