请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC24624 工具与软件:
输入变压器在30kHz +/- 12kHz (非 LLC)下接受264V 交流信号。 之前我们使用半桥二极管整流来获得48V 的输出电压。现在 我们要修改具有48V 输出的同步整流电路。 负载功率为9KW。 我可以使用 UCC24626、因为它不是 LLC。 如果是、则应采取什么实施步骤。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.