This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:针对半桥配置的次级侧同步整流的 UCC24624

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448454/ucc24624-ucc24624-for-secondary-side-synchronous-rectification-for-half-bridge-configuration

器件型号:UCC24624

工具与软件:

输入变压器在30kHz +/- 12kHz (非 LLC)下接受264V 交流信号。 之前我们使用半桥二极管整流来获得48V 的输出电压。现在 我们要修改具有48V 输出的同步整流电路。 负载功率为9KW。 我可以使用 UCC24626、因为它不是 LLC。 如果是、则应采取什么实施步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suraj、您好!

    您能否与我分享一下您的电路原理图? 次级侧 FET 的预期传导持续时间是多少?  

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    这是电路图、我们想 在48V 侧更改为同步整流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suraj、您好!

    感谢您分享原理图。 您能否同时通过二极管整流器分享一下波形?  

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suraj、您好!

    通过查看变压器电流的波形、您肯定可以使用 UCC24624控制器。  

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但初级侧不是 LLC。 我现在可以使用它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里可以使用 UCC24624、因为您的变压器电流类似于 LLC 次级电流。   UCC24624对漏源电压降的检测。 只要反向并联二极管接通、控制器就接通栅极脉冲。

    我刚刚注意到波形中的一点、变压器电流(流过二极管的电流)为什么会变为负值(CH 4和 CH 6)?

    此致

    Manikanta P