This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:如何在不采用完整过程的情况下更新 FCC (FC 和 VDQ 标志)

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449916/bq78350-r1-how-to-update-fcc-without-full-procedure-fc-and-vdq-flags

器件型号:BQ78350-R1
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我正在寻求有关更新 FCC 的帮助、而无需遵循涉及 FC 和 VDQ 标志的完整过程。 您能否提供一个包含特定寄存器名称和值的示例?

我发现有一个与不同 BMS 的类似主题相关的讨论、这与我正在寻求的解决方案非常接近。 此处是参考链接: BQ27220:如何更新 FCC 寄存器

我们非常感谢您提供任何见解或指导。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 smbus 写入命令写入电量监测/状态/学习完全充电容量寄存器(在 bqStudio 首选项中启用高级视图、以在数据存储器视图中获取物理地址-这特定于固件版本)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :  

    谢谢!
    更新"Learned Full Charge Capacity"寄存器不会影响"Full Charge Capacity"值、因此"运行状况"也将保持不变。
    是否可以使用 Advanced Comm SMB 对此进行编程? 如果可以、如何更新充满电容量(FCC)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在为此值编程后重置电量监测计。