请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO
工具与软件:
您好!
我正在寻求有关更新 FCC 的帮助、而无需遵循涉及 FC 和 VDQ 标志的完整过程。 您能否提供一个包含特定寄存器名称和值的示例?
我发现有一个与不同 BMS 的类似主题相关的讨论、这与我正在寻求的解决方案非常接近。 此处是参考链接: BQ27220:如何更新 FCC 寄存器。
我们非常感谢您提供任何见解或指导。 谢谢!