请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24172 工具与软件:
我正在使用 BQ24172、并有一些问题。 关于 BQ24172数据表第13页中的图13、当充电电流低于0.5A 且 VIN 设置为5V 时、是否有任何可用的数据? 此外、如果在充电电流低于0.5A 时效率降低、有没有方法可以稍微提高效率? 提前感谢您。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.