This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:充电电流低于0.5A 时的行为

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449197/bq24172-behavior-when-the-charge-current-is-below-0-5a

器件型号:BQ24172

工具与软件:

我正在使用 BQ24172、并有一些问题。 关于 BQ24172数据表第13页中的图13、当充电电流低于0.5A 且 VIN 设置为5V 时、是否有任何可用的数据? 此外、如果在充电电流低于0.5A 时效率降低、有没有方法可以稍微提高效率? 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有任何超出数据表内容的额外数据。 当转换器处于连续导通模式中时、这个充电器的直流/直流转换器在较高电流下被优化为最佳效率。  在低电流下、所有直流/直流转换器进入不连续导通模式、效率会降低。  该转换器没有用于减少开关损耗的脉冲频率调制功能。  在 REGN 至 BTST 之间添加一个肖特基二极管并与内部二极管并联、可能有助于略微提高效率。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    感谢您的答复。
    我曾尝试添加肖特基二极管、但没有达到预期效果。
    是否有其他方法可以提高效率?

    此致、

    Sakumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakumi:

    遗憾的是、我不知道有任何其他方法可以提高 BQ24172的效率。

    此致、

    Jeff