主题中讨论的其他器件: TPS563300
工具与软件:
您好!
我的 PCB 上有两个 TPS62933PDRLR 稳压器、用于从12V 输入生成3.3V 和5V。
两个稳压器的原理图和布局非常相似。 5V 稳压器运行良好、并按预期从12V 生成5V 电压。 然而、3.3V 稳压器的电压为3.6V、而不是3.3V。 我尝试了调整反馈电阻来降低电压、但这导致输出电压增加到4V。
我还使用不同的 Rt 电阻器进行了实验、以检查问题是否与开关频率有关、但这没有效果。
让我提供更多关于我进行的实验的详细信息、我希望这些实验能够帮助您确定问题所在。
当我第一次给电路板上电时、电源的电压从12V 下降。 我增加了电源的电流限值、并在某个时候使电压和电流保持稳定。 测量所有电压后、我发现3.3V 稳压器无法正常工作。
另一个特殊的观察结果是、当我在3.3V 稳压器上测量输入电压时、特别是在输入电容上、我读出的是11.6V、而不是预期的12V。 我不确定这一下降背后的原因。
对于这些问题的可能原因以及解决这些问题的步骤、如果有任何建议或见解、我将不胜感激。