This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:TPS62933

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933, TPS563300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449705/tps62933-tps62933

器件型号:TPS62933
主题中讨论的其他器件: TPS563300

工具与软件:

您好!

我的 PCB 上有两个 TPS62933PDRLR 稳压器、用于从12V 输入生成3.3V 和5V。

两个稳压器的原理图和布局非常相似。 5V 稳压器运行良好、并按预期从12V 生成5V 电压。 然而、3.3V 稳压器的电压为3.6V、而不是3.3V。 我尝试了调整反馈电阻来降低电压、但这导致输出电压增加到4V。

我还使用不同的 Rt 电阻器进行了实验、以检查问题是否与开关频率有关、但这没有效果。

让我提供更多关于我进行的实验的详细信息、我希望这些实验能够帮助您确定问题所在。

当我第一次给电路板上电时、电源的电压从12V 下降。 我增加了电源的电流限值、并在某个时候使电压和电流保持稳定。 测量所有电压后、我发现3.3V 稳压器无法正常工作。

另一个特殊的观察结果是、当我在3.3V 稳压器上测量输入电压时、特别是在输入电容上、我读出的是11.6V、而不是预期的12V。 我不确定这一下降背后的原因。

对于这些问题的可能原因以及解决这些问题的步骤、如果有任何建议或见解、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sina

    您能否分享您的原理图和布局?

     3.3V 稳压器产生的是3.6V 而不是3.3V--- 您能不能测量 FB 引脚和 SW 引脚的电压波形?

    另一个特殊的观察结果是、当我在3.3V 稳压器上测量输入电压时、特别是在输入电容上、我读出的是11.6V、而不是预期的12V。 我不知道为什么会出现这种下降。 输入布线上可能会有一些压降。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    非常感谢您的答复。


    这是该电路板的原理图和 Laoyout:












    在这段时间里,我做了一个额外的实验。 为确保3.3V 稳压器不会出现故障、我将其替换为另一个兼容器件 TPS563300 (与 TPS62933具有相同的封装尺寸)、并获得与上一器件相同的结果。

    为了拍摄我要发送的实验照片、我将电源设置为12V、将电流限制设置为300 mA。 有时、在加电期间、我会听到电路板上的噪声(我想噪声来自电感器、但我不确定)、在此期间电压会下降。 之后、噪声消失、电源的电压和电流保持稳定。

    这是3.3V 稳压器的输出:





    如果我们放大输出电压、我们将看到以下情况:







    这是 FB 引脚:

    这是 SW 引脚:

    这是 BST:

    这是稳压器的输入:

    当输入电压大于零但在图像中间的上升沿之前时、电路板会产生噪声、电源电压下降。



    此致、
    新浪




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    我想在上一封邮件中添加一些信息。

    稳压器的 SW 引脚似乎没有按预期切换。

    我检查了5V 稳压器的 SW 引脚、它工作正常、而且正在切换、如图所示。


    我认为、增加 BST 和 SW 引脚之间的电容器可能会有所帮助。 因此、我将其从0.1 µF 增加到了0.22 µF、但观察到的结果与之前相同。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI、

    仅供您参考、74438357047中的电感器器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sina

    我看到布局有一些问题、应该进行优化:FB 电阻器、RFBB 应靠近 FB 引脚和 IC GND 引脚放置、您的 RFBB 到 GND 布线会很长。 (我没有看到这个、但应该已 根据图像在其他层上通过过孔进行布线)。 和建议从 Cout +节点(不包括电感器引脚)对 Vout 进行采样。  

    谢谢、此致。