This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:请检查 TPS82130是否可以支持我们的设计

Guru**** 2613495 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, TPSM843320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450541/tps82130-please-check-tps82130-can-support-our-design

器件型号:TPS82130
主题中讨论的其他器件: TPSM843320

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我尝试使用 WEBENCH 网站的 TPS82130并键入我们的设计要求、但显示"无法创建设计"。

是否可以满足我们的设计要求、请查看 TPS82130。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    由于您设定的环境温度过高、此值不能被创建。  在满负载时、结温过高、将超过我们的热关断点。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    我明白了。 您能给我们推荐哪些器件满足我们的要求和内部的电感器吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    TPSM843320是否可以满足您的要求。

    谢谢!

    Colin