This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:故障-诊断建议

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450281/lm5118-failure---suggestions-for-diagnosis

器件型号:LM5118

工具与软件:

我有一个 在降压/升压模式下使用 LM5118MHX/NOPB 的电路板。  部件似乎出现故障:
1.输入电压为电源。
2.使能引脚为高电平(14V)
3.没有来自 Vcc 引脚的输出(0V)。

我正在寻找 LM5118是否确实出现故障的验证;在我看来肯定没问题、但我想在使用我的最低返工技能更换部件之前确定一点。
输入端可能存在电感尖峰、导致了故障-我是否有办法可以检验这一假设?

e2e.ti.com/.../inputpwr4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    快速查看原理图就可以了。

    如果 EN 为高电平且 VCC 未上电、则存在两个潜在问题。

    -设备已损坏。

    -有一件事是短接 VCC

    ->检查 VCC 连接和盖

    -> LO 和 HO 输出由 LDO 提供-尝试移除栅极电阻并检查 VCC 是否随后加电。

    此致、

     Stefan