Other Parts Discussed in Thread: LM5118
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5118 工具与软件:
我有一个 在降压/升压模式下使用 LM5118MHX/NOPB 的电路板。 部件似乎出现故障:
1.输入电压为电源。
2.使能引脚为高电平(14V)
3.没有来自 Vcc 引脚的输出(0V)。
我正在寻找 LM5118是否确实出现故障的验证;在我看来肯定没问题、但我想在使用我的最低返工技能更换部件之前确定一点。
输入端可能存在电感尖峰、导致了故障-我是否有办法可以检验这一假设?
e2e.ti.com/.../inputpwr4.pdf