请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO
工具与软件:
大家好!
根据 BQ78350-R1技术参考资料、容量增益和 CC 增益之间的关系定义为:
容量增益= CC 增益× 298261.6178
有人能解释一下为什么校准后这些值往往相同或非常接近吗? 我在不同类型的电池上观察到这一点、我很好奇这种相关性是否有具体原因。
此外、我注意到增益的测量单位为毫欧(mΩ)。 您能否详细说明一下为什么使用这个单元以及它与计算之间的关系?
期待您的见解!
提前感谢 Dan

| 校准 | 进行了测试 | CC 增益 | 5.097 | 10m Ω |
| 校准 | 进行了测试 | 容量增益 | 5.098 | 10m Ω |