This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:关于容量增益和 CC 增益的阐述

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450076/bq78350-r1-clarification-on-capacity-gain-and-cc-gain

器件型号:BQ78350-R1
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

大家好!

根据 BQ78350-R1技术参考资料、容量增益和 CC 增益之间的关系定义为:

容量增益= CC 增益× 298261.6178

有人能解释一下为什么校准后这些值往往相同或非常接近吗? 我在不同类型的电池上观察到这一点、我很好奇这种相关性是否有具体原因。

此外、我注意到增益的测量单位为毫欧(mΩ)。 您能否详细说明一下为什么使用这个单元以及它与计算之间的关系?

期待您的见解!

提前感谢 Dan

校准 进行了测试 CC 增益 5.097 10m Ω
校准 进行了测试 容量增益 5.098 10m Ω
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bqStudio 将电量计使用的实际浮点值转换为 mOhm。 二者的细微差异是由浮点舍入误差引起的。 TRM 显示的是实际值、而不是 mOhm 转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ·哈特尔11、谢谢!