This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36506-Q1:测试抖动失败

Guru**** 2506905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447403/lmr36506-q1-test-jitter-is-fail

器件型号:LMR36506-Q1

工具与软件:

您好、支持团队

我们的客户测试抖动 V_PHASE 失败、如果我将 C136电容 33pf 更改为100pf?   

可行吗?

测试波形:

如有任何建议、请告知我。

谢谢!

此致、

Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    这似乎是由于展频功能造成的、为降低 EMI、频率略有不同。 如果可用、可通过 RT 引脚将器件同步到外部时钟来关闭展频。

    这是否是您的应用面临的问题? 您的抖动规格是什么?

    谢谢。此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    有任何相关更新?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niranjan

    此问题已解决、感谢您的帮助

    此致、

    Lawrence