This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:电源电流测试条件

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450453/tps562201-supply-current-test-condition

器件型号:TPS562201

工具与软件:

您能解释一下 VFB=0.9V 是什么意思吗?

因为内部 FB 电压接近0.77V、所以它是连接到 FB 引脚的0.9V 外部直流电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    FB 引脚上的外部0.9V 电压可使器件"非开关"。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户正在测试漏电流。 所连接的三组拉电流 VIN-GND 12V、VEN-GND 5V、VFB-GND 0.9V

    然后将电流表连接到 VIN 端子并测试泄漏电流;发现异常电源电流超过标准范围的上限。

    此?是否有相关指导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    该器件最近有一个 redbull 版本。 OLD 规格如下:

    那么、您能否与客户核实这是否为非 redbull 器件?

    谢谢。