请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS562201 工具与软件:
您能解释一下 VFB=0.9V 是什么意思吗?
因为内部 FB 电压接近0.77V、所以它是连接到 FB 引脚的0.9V 外部直流电源?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您能解释一下 VFB=0.9V 是什么意思吗?
因为内部 FB 电压接近0.77V、所以它是连接到 FB 引脚的0.9V 外部直流电源?