This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:BQ25886的状态引脚能否用于指示充电状态?

Guru**** 2581355 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25886, BQ25883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449384/bq25886-can-the-status-pin-of-bq25886-be-used-to-indicate-charging-status

器件型号:BQ25886
Thread 中讨论的其他器件: BQ25883

工具与软件:

您好、TI 专家

我们收到了客户关于 BQ25886的问询。
是否只能通过 STATUS 引脚来区分充电状态和完成充电?

目的是读取充电期间电池的电压状态、并在比设定值更早的时间显示完成指示。

该行为是否在充电期间开启 MCU 后的行为、而不是干扰电池充电? 我问这个问题、因为充满电指示太晚了。

我已将充电电流设置为500mA /完全充电电压500mA。

请检查是否有方法在充电期间读取蓄电池状态。

是否只能通过 STATUS 引脚来区分充电状态和完成充电?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    表6. STAT 引脚状态提供 各种条件下的 STAT 引脚行为。  

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning

    在充电时是否有读取电池状态的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25886是独立的器件。 如果使用具有 I2C 的 BQ25883、主机可以通过 I2C 读取充电状态。

    谢谢!

    宁。