This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562203:原理图和输出纹波

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562203, TPS563206, TPS562243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448671/tps562203-schematic-and-output-ripple

器件型号:TPS562203
主题中讨论的其他器件: TPS563206TPS562243

工具与软件:

您好、先生、

我们替换了竞争对手、但客户发现我们的输出波纹似乎不如竞争对手、在相同条件下进行了验证、  

既然全部处于 COT 控制模式、是否有任何改进或建议?

Vin=12V、Vout=3.3V/0.2~0.3A。 对竞争产品的测试结果进行了比较、如下所示:

TPS562203:输出纹波平均值_66mV

竞争对手:输出纹波平均值_15mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    请让我检查您的问题、并在这些天与您联系。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    从波形上看、同类器件似乎是 FCCM 版本。 请您检查一下吗? 如果愿意、我们提供 TPS563206、这也是 FCCM 模式、可以改善轻负载输出纹波。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    没有、客户回复我们有一个保存模式版本。 如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    竞争对手器件为800kHz、而 TPS562203为600kHz。 如果客户不想更改电感器和输出电容器、但仍然需要改善输出纹波并更喜欢省电模式器件、我建议他们可以尝试使用 TPS562243 (1.2MHz 开关频率)。 谢谢!

    BRS

    卢西亚