This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C231:TPS56C231RNNR:效率较低

Guru**** 2510735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450086/tps56c231-tps56c231rnnr-less-efficeincy

器件型号:TPS56C231

工具与软件:

你(们)好  

我们使用的是 TPS56C231RNNR 、但   由于我们面临 5.3W 左右过高的功率耗散、因此 TPS56C231RNNR 在5V/10A 电流下的效率约为89%。
因此、请帮助推荐 效率 约为 95%-96%的其他替代器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除上述几点之外、请告诉我们是否可以降低开关频率、以及使用更高的开关频率有何主要优势。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Udesh、您好!

    下图简要介绍了 TPS56C231的效率数据。 绿色曲线(最上方的线)是12Vin 和400kHz 条件下的5Vout 效率。 10A 时、效率达到95%以上。

    效率在很大程度上取决于电感和开关频率。 较低电感器 DCR 和较低开关频率的应用、效率将会提高。

    您可以尝试降低 Fsw。 使用更高 Fsw 的优势在于、它可以使用更小的元件(更小的解决方案尺寸)、更低的 Vout 纹波和更快的瞬态响应。

    如果这些点不如设计的效率那么重要、建议调整电感器和开关频率。

    如果这有助于解决您的问题、请单击"这已解决我的问题"。 如果您有其他问题、请回复此主题。

    谢谢!

    Calan