请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS56C231 工具与软件:
你(们)好
我们使用的是 TPS56C231RNNR 、但 由于我们面临 5.3W 左右过高的功率耗散、因此 TPS56C231RNNR 在5V/10A 电流下的效率约为89%。
因此、请帮助推荐 效率 约为 95%-96%的其他替代器件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Udesh、您好!
下图简要介绍了 TPS56C231的效率数据。 绿色曲线(最上方的线)是12Vin 和400kHz 条件下的5Vout 效率。 10A 时、效率达到95%以上。
效率在很大程度上取决于电感和开关频率。 较低电感器 DCR 和较低开关频率的应用、效率将会提高。
您可以尝试降低 Fsw。 使用更高 Fsw 的优势在于、它可以使用更小的元件(更小的解决方案尺寸)、更低的 Vout 纹波和更快的瞬态响应。
如果这些点不如设计的效率那么重要、建议调整电感器和开关频率。

如果这有助于解决您的问题、请单击"这已解决我的问题"。 如果您有其他问题、请回复此主题。
谢谢!
Calan