This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:I2C 和 REG1激活

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448334/bq76952evm-i2c-and-reg1-activation

器件型号:BQ76952EVM

工具与软件:

您好!

我将使用 BQ76952EVM 、并使用 J17上的 EXTI2C 连接器连接到该 EVM。
将 USB 电缆连接到电路板后、I2C 工作正常  
但当我解连接 USB 端口时- I2C 不工作或初始工作但稍后失败。  


I'v 尝试激活 REG1。

激活分两个阶段完成:
 1.进入更新模式、写入0C REG12 配置  用于将 REG1配置为3.3V 并退出更新模式的寄存器
 2.进入更新模式、将0D 写入 REG12配置   以启用 REG1并退出 UPDATE 模式。

我已经尝试在 PC 和 EVM 上使用和不使用 USB 电缆进行测量- 相同的结果: 无3.3V  至 REG1引脚。


当我测量 J2 和 VSS 上 REG1引脚之间的电压时  、我 看不到3.3 、而是大约4mV。

有任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vadim:

    我们已收到您的请求、并将尽快予以答复。  

    我们的普通支持团队是 OOO、我们将于10月12日返回、为您的查询提供帮助。  

    感谢您的耐心和理解。

    此致!  

    -路易斯·托雷斯(PME

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vadim、

    感谢您的耐心。  

    您是否偶然启用了 REG0 (内部电压前置稳压器)? REG1和 REG2 LDO 从 REGIN 引脚获取其输入。 REGIN 引脚电压可由外部或内部(通过 REG0)供电。 前置稳压器通过启用 Settings:Configuration:REG0 Config .

    如需更多有关这方面的信息、请参阅 第6.3.1节前置稳压器控制 第6.3.2节 REG1和 REG2 LDO 控制 功能和特性

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    感谢您的答复。
    这解决了 REG1电压缺失的问题。

    但是、I2C 不稳定的问题仍然存在...
    有任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vadim、

    很高兴我们解决了 REG1电压的问题。

    您能否提供您的设置的图像? 通信的逻辑分析仪文件可能也有助于了解发生了什么。

    此致、
    Alexis