This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:最大 PWM 频率

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449709/tps92692-q1-maximum-pwm-frequency

器件型号:TPS92692-Q1

工具与软件:

数据表未指定最大 PWM 频率。 它有限制吗? 有用于斜坡电容器的公式、但最小/最大限值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、您是指外部 PWM 还是内部 PWM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两者可兼得。

    允许施加的 PWM 信号的频率范围是多少?

    施加模拟信号后、所生成 PWM 的 PWM 生成的 PWM 频率是多少?

    PWM 频率与栅极开关频率是否存在建议的最大比值?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果您能帮助我了解您的终端应用、我可以更好地为您提供帮助。 如果 NDA 限制限制了您可以共享的信息、我们也可以将其移至私人电子邮件主题。

    您的问题的答案是多方面的、通常会根据您的需求进行设计。 对于外部 PWM、频率越高、分辨率越低。 我们的转换器不会限制您的外部 PWM 频率、而是会限制您选择的元件。 同样、通过改变连接到数据表中指定的斜坡输入端的电容值来配置内部 PWM。 因此、模拟调光的限制取决于您选择的电容器值。

    下面链接中的帖子对您的一些问题提供了更可靠的答案:
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622086/tps92692-q1-pwm-input-frequency-range-and-duty-range


    -施加模拟信号时所生成 PWM 的 PWM 频率是多少?

    同样、它实际上受您的电容器选择的限制、但这是我们建议的频率范围、以便在使用我们的器件点亮 LED 时实现最佳结果

    以下是一些视频链接、这些链接将解释一些限制并提供视觉表示。

    PWM 调光

    模拟调光