This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T230W:PTH08T230W 输出纹波较高

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH08T230W, PTH08T220W, TPS40100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427830/pth08t230w-pth08t230w-output-ripple-is-high

器件型号:PTH08T230W
主题中讨论的其他器件: PTH08T220WTPS40100

工具与软件:

您好!

我们将使用 PTH08T230W 电源模块、其输出设置为0.8V。 当我们在靠近模块的测试点 TP9处测量电压时、我们会注意到负载电流分别为1A 和5A、纹波电压范围为60至80mV。 该纹波电压约占输出电压(Vout)的10%。 我们已附上原理图供您参考、非常感谢您的建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Esakkimuthu

    您能否提供 Vout 和开关节点的布局和示波器短路

    谢谢你

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉迟到了响应。 请查看随附的 Vout 示波器快照。 SW 节点位于模块内、我不确定是否可以访问它、但我将尝试一下... 由于我们需要快速决定我们是否可以使用本模块、因此我们非常感谢您的及时响应。

    在模块侧进行探测(TP9引脚-请参阅原理图)、@5A 负载电流:

    观察到的纹波电压约为70mV、

    以上示波器截图的放大版本:在此使用通道2

    峰间值约为70mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1.其中连接的是感测线、实际电路板中的探头连接位置是它们通过电容进行远程 Vout 调节

    2.can 您可以使用"尖端和接地筒"方法测量电容上靠近调节点的 Vout

    3.在查看波纹的放大版本时,我只看到一个70mV 的脉冲,您说这是只在高侧开关发生的吗?

    4.探针具有适当的端接阻抗和衰减、您是否看到任何接地噪声

    谢谢你

    救世主  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.其中连接的是感测线、实际电路板中的探头连接位置是它们通过电容进行远程 Vout 调节

    Muthu:感测线路从负载侧连接到 PTH08T230WAD 的感测引脚。 我要测量模块附近而不是负载侧电容器的电压。 负载侧显示干净的信号和极小的纹波。 我预计模块侧也会有纹波小于10mV 的干净信号。

    2.可以使用"尖头与桶"方法来测量电容上接近调节点的 Vout 吗

    Muthu:是的,我们正在使用尖端和桶法进行探测  

    3. 在查看波纹的放大版本时,我只看到一个70mV 的脉冲,您说这是只在高侧开关发生的吗?

    Muthu:是的 、该单个脉冲导致纹波电压为70mV

    4. 探针具有适当的端接阻抗和衰减、您是否看到任何接地噪声

    Muthu:是的,探针是好的。 如果问题是探头、在负载侧测量时我们会观察到这个70mV 的电压、但我们没有观察到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 Cout 之前放置一个高频电容器 可能有助于减少 VO 附近的纹波

    谢谢你

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、我们将尝试它。 另外、PTH08T230W 模块的 INH 引脚的开路电压值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Esakkimuthu

    下面的原理图和元件值可帮助您计算 INH/UVLO 引脚相对于 Vin 的浮动电压

    R1 RMS 1/16W 1.00K 1% 0402
    R3 RMS 1/16W 27.4K 1% 0402
    R2 RMS 1/16W 49.9K 1% 0402

    谢谢你

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将使用 PTH08T220W 模块。 您能否提供 PTH08T220W 模块的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    PTH08T220也使用 TPS40100

      PTH08T220中的 INH/ULVO 电路 与 PTH08T230类似

    谢谢你

    救世主