Other Parts Discussed in Thread: PTH08T230W, PTH08T220W, TPS40100
主题中讨论的其他器件: PTH08T220W、 TPS40100
工具与软件:
您好!
我们将使用 PTH08T230W 电源模块、其输出设置为0.8V。 当我们在靠近模块的测试点 TP9处测量电压时、我们会注意到负载电流分别为1A 和5A、纹波电压范围为60至80mV。 该纹波电压约占输出电压(Vout)的10%。 我们已附上原理图供您参考、非常感谢您的建议。

谢谢