This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC33420:启动问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC33420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441053/ucc33420-startup-issue

器件型号:UCC33420

工具与软件:

您好!

我们面临启动问题。 FAULT 引脚变为低电平并尝试定期启动时、器件未启动和关断。 这个问题并不总是重复的。 根据下面的原理图、面临 ISO_5V 问题:

  

调试期间、删除了 IC 输出上的10 μ F x 2电容器 ISO_5V。 在这之后、它看起来运行正常。

布局为4层 L1:信号/电源、L2:ISO_GND、L3:ISO_GND、L4:信号/电源

器件:PUCC33420QRAQRQ1、批次:4072900WAX。

您能建议如何使它每次都可靠地工作吗?

此致、

Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、请查看下面我的评论:

    1.示意图:

    - 在输入和输出侧需要0402 15nF 电容器。  这些电容器是必须的、因为它们 在基本 fsw 处提供非常低的阻抗、这是实现最佳启动、最佳调节和低 EMI 所必需的。 请将这些电容放置在初级侧的(VINP-GNDP)引脚旁边、并放置在 VCC 次级侧的(VINP-GNDS)引脚旁边。

    -在初级侧、对于低频旁路、我们建议使用10 μ F 电容。 对于小尺寸封装、您可以使用 X7R、10V、0805 10uF PN:GCJ21BR71A106KE01L。 您还可以提高电容器的电压速率、但尺寸需要增加。

    -在次级侧、我们建议使用22uF 来保持较低的输出纹波。  对于小尺寸封装、可以使用 X7R、10V、0805 22uF PN:GRM21BZ71A226ME15L

    2. 电路板布局

    -我看不到你的图片的初级侧,但请确保 GNDP 引脚连接到强铜平面,以优化开关环路滤波15nF。 下面是 EVM 的示例。

    -确保将0402 15nF 电容器放置在输入和输出引脚旁边、如 EVM 上所示。

    -在次级侧,确保 GNDS 引脚连接到坚固且宽的铜平面上,如 EVM 中所示。

    -对于两个设备之间的 ISO_GND 连接,我喜欢你的布局中的连接在底层(蓝色)。

    -对于过孔、请确保它们未连接到电容器的焊盘、因为它们会增加与 HF 电流产生共振的寄生电感。  

    添加15nF 应该可以解决启动问题。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的曼努埃尔:

    谢谢。

    根据您的建议、现在可以开始启动了。

    -最初,我们移除了输出中的2x10 uF ,启动问题得到解决

    -不需要负载中的瞬态,它是连续的

    -再次测试10nF/X7R/50V/0603输入10uF/X7R/50V/1210和10nF/X7R/50V/0603输出和纹波10 uF/X7R/50V 看起来是可以接受的

    -我们可以在最终设计中使用0603封装进行基本过滤吗?

    -对于过孔,你是否意味着它可以在轨道上的任何位置,而不是在焊盘上? 如果在轨道上、过孔的最佳位置是什么?

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、

    - 0402 15nF  电容非常有利于提高 UCC33420器件的性能。 10nF 0603也可以正常工作、但0402的 ESL 较低、15nF 在基波 Fsw 处提供最低阻抗、从而改善启动并降低 EMI。

    -关于焊盘上的过孔,检查 U22和 U23次级侧的布局,大部分过孔都是从电容器的焊盘出来的。 请确保初级侧也是这种情况。

    谢谢你