工具与软件:
您好!
我们面临启动问题。 FAULT 引脚变为低电平并尝试定期启动时、器件未启动和关断。 这个问题并不总是重复的。 根据下面的原理图、面临 ISO_5V 问题:


调试期间、删除了 IC 输出上的10 μ F x 2电容器 ISO_5V。 在这之后、它看起来运行正常。
布局为4层 L1:信号/电源、L2:ISO_GND、L3:ISO_GND、L4:信号/电源 
器件:PUCC33420QRAQRQ1、批次:4072900WAX。
您能建议如何使它每次都可靠地工作吗?
此致、
Jitendra