This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:PMID 电压

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450569/bq25798-pmid-voltage

器件型号:BQ25798

工具与软件:

您好!

我正在使用 BQ25798 PMIC。 在我的电路中、当我将 PMIC 用作备份模式时、第一次它在 PMID 引脚上给我5V、但在我插入低功耗模式后、然后在此过程之后唤醒、PMID 引脚不会给我5V。

为什么会发生这种情况?

请解释一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chintan:

    备用模式旨在在 VBUS 上的电源断开后、保持 PMID 上的电压。  如果重新施加 VBUS 电源、主机必须首先写入充电器以禁用 OTG 模式、然后重新启用备用模式。  在数据表中:

    如果在充电器处于备用模式时重新连接了适配器、用户可以将为 PMID 负载供电的电源从电池转换回适配器。 以下序列用于从电池电源切换回 ACIN1、同时重新布防备份模式:1. 将 BKUP_ACFET1_ON (REG0x16[0])寄存器位写入

    1.设置 BKUP_ACFET1 _ON = 1会使器件设置 DIS_ACDRV = 0和 EN_ACDRV1 = 1。 之后、备用模式被禁用、但充电器保持正常 OTG 模式。 ACFET1-RBFET1被打开以将适配器连接到 VBUS。 用户必须确保适配器电压等于或高于充电器 VOTG 电压设置、否则充电器 OTG 输出可能反向驱动连接到 VBUS 的适配器。

    2.通过将 EN_ACDRV1读回为1来确定 ACIN1上的源有效(未处于过压状态并且未失败不良源检测)。

    3.设置 EN_OTG = 0、以退出 OTG 模式并进入正向充电模式而不会发生 PMID 电压崩溃。 设置 BKUP_ACFET1_ON = 1时、也会将 BKUP_ACFET1_ON 清除为0、并将 EN_BACKUP 设置为1

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    当我第一次转至低功耗模式时、它给我5V 电压、但之后、当我退出低功耗模式时、它不会在 PMID 引脚上为我提供5V 电压、在这两种情况下、适配器均未连接。

    请帮我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    在我的项目中、我可以在这两种情况下都使用备份模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chintan:

    主机必须进行写入以进入 OTG 模式或 ARM 备份模式、从而自动进入 OTG 模式。  如果看门狗计时器到期、充电器会退出 OTG 模式、因此主机必须定期写入 WD 计时器位或禁用 WD 计时器。

    此致、

    Jeff