工具与软件:
您好!
我正在使用 BQ25798 PMIC。 在我的电路中、当我将 PMIC 用作备份模式时、第一次它在 PMID 引脚上给我5V、但在我插入低功耗模式后、然后在此过程之后唤醒、PMID 引脚不会给我5V。
为什么会发生这种情况?
请解释一下。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Chintan:
备用模式旨在在 VBUS 上的电源断开后、保持 PMID 上的电压。 如果重新施加 VBUS 电源、主机必须首先写入充电器以禁用 OTG 模式、然后重新启用备用模式。 在数据表中:
如果在充电器处于备用模式时重新连接了适配器、用户可以将为 PMID 负载供电的电源从电池转换回适配器。 以下序列用于从电池电源切换回 ACIN1、同时重新布防备份模式:1. 将 BKUP_ACFET1_ON (REG0x16[0])寄存器位写入
1.设置 BKUP_ACFET1 _ON = 1会使器件设置 DIS_ACDRV = 0和 EN_ACDRV1 = 1。 之后、备用模式被禁用、但充电器保持正常 OTG 模式。 ACFET1-RBFET1被打开以将适配器连接到 VBUS。 用户必须确保适配器电压等于或高于充电器 VOTG 电压设置、否则充电器 OTG 输出可能反向驱动连接到 VBUS 的适配器。
2.通过将 EN_ACDRV1读回为1来确定 ACIN1上的源有效(未处于过压状态并且未失败不良源检测)。
3.设置 EN_OTG = 0、以退出 OTG 模式并进入正向充电模式而不会发生 PMID 电压崩溃。 设置 BKUP_ACFET1_ON = 1时、也会将 BKUP_ACFET1_ON 清除为0、并将 EN_BACKUP 设置为1
此致、
Jeff