工具与软件:
您好!
我有两个问题:
- 在数据表中、TSW 使用0.925因数、我可以理解整个公式、但这个特定值没有意义。

- 同样在数据表中、第9页和第26页的 RCS 和 RPL 方程不匹配、这些方程是如何准确推导的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我不确定系统工程师是如何推导出这个方程的。 这是一个旧器件、这个工程师不再在 TI 工作;因此、我无法告诉他们这是如何推导的。
不过、我知道 UCC28600是准谐振反激式转换器。 根据能效、电源效率(eff)开关周期(TSW)、您可以按如下所示计算初级峰值电流。
E =(Pout/TSW)*TSW Eff =(1/2)*LP*(IP(1))^2.
IP (1)=(2 *(Pout/TSW)* Eff)/LP)^0.5
第一页和第二页上的公式时、便会发生这种情况。 我同意这些内容不相符、因此它们可能不正确。


我查看了数据表、但随着线路电压的增加、RPL 电阻增加了偏移、以降低峰值电流。 我查看了方框图、偏移由(ILINE/2)* RLP 创建。
ILINE = Vbulk*NS/(Na*ROVP1)

ROVP1和 ROVP2是根据 OVP 和启动条件选择的、因此不会调整这些电阻器。
功率限制发生在1.2V 的 CS 时。 良好的目标是尺寸 RCS 目标是将功率限制设置为在125%标称输入功率下跳闸。
为了简化操作、您可以根据以下公式调整 RC 的大小。
ILINE = VBULKMIN*(Na/(NP*ROVP1))
RCS =((1.2V-(Iline/2)*RPL)/(IP(1)*1.25)
此致、