This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:数据表中的 UCC28600 RC 和 RPL 公式不匹配

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450662/ucc28600-ucc28600-rcs-and-rpl-equations-mismatch-in-datasheet

器件型号:UCC28600

工具与软件:

您好!

我有两个问题:

  • 在数据表中、TSW 使用0.925因数、我可以理解整个公式、但这个特定值没有意义。

  • 同样在数据表中、第9页和第26页的 RCS 和 RPL 方程不匹配、这些方程是如何准确推导的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到并正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我不确定系统工程师是如何推导出这个方程的。  这是一个旧器件、这个工程师不再在 TI 工作;因此、我无法告诉他们这是如何推导的。

    不过、我知道 UCC28600是准谐振反激式转换器。  根据能效、电源效率(eff)开关周期(TSW)、您可以按如下所示计算初级峰值电流。

    E =(Pout/TSW)*TSW Eff =(1/2)*LP*(IP(1))^2.

    IP (1)=(2 *(Pout/TSW)* Eff)/LP)^0.5

     

    第一页和第二页上的公式时、便会发生这种情况。  我同意这些内容不相符、因此它们可能不正确。

     

    我查看了数据表、但随着线路电压的增加、RPL 电阻增加了偏移、以降低峰值电流。 我查看了方框图、偏移由(ILINE/2)* RLP 创建。

     

    ILINE = Vbulk*NS/(Na*ROVP1)

     

    ROVP1和 ROVP2是根据 OVP 和启动条件选择的、因此不会调整这些电阻器。

     

    功率限制发生在1.2V 的 CS 时。 良好的目标是尺寸 RCS 目标是将功率限制设置为在125%标称输入功率下跳闸。

     

    为了简化操作、您可以根据以下公式调整 RC 的大小。

     

    ILINE = VBULKMIN*(Na/(NP*ROVP1))

     

    RCS =((1.2V-(Iline/2)*RPL)/(IP(1)*1.25)

     

    此致、