工具与软件:
如果我将开关频率设置为4 MHz、并在启用 SSC 时为最小输出电容设置补偿、则我使用公式2计算出"Rcf "、如下图所示:

RCF 结果为14.4 kΩ
根据数据表中表9-1的第二行:

14.4 kΩ 超出33 kΩ 和18 kΩ 之间的范围。
14.4 kΩ 是否仍然可以用作 RCF?
补偿(对于启用 SSC 的最小输出电容)是否仍可以正常工作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
如果我将开关频率设置为4 MHz、并在启用 SSC 时为最小输出电容设置补偿、则我使用公式2计算出"Rcf "、如下图所示:

RCF 结果为14.4 kΩ
根据数据表中表9-1的第二行:

14.4 kΩ 超出33 kΩ 和18 kΩ 之间的范围。
14.4 kΩ 是否仍然可以用作 RCF?
补偿(对于启用 SSC 的最小输出电容)是否仍可以正常工作?
嗨、Febin
如果使用18K、这是否意味着开关频率实际上设置为3.23 MHz? (对公式2进行逆向工程)
我与该表有点混淆、例如在第二行、第三列、它表示如果我们使用33K、则设置为1.8 MHz、如果我们使用18K、则设置为4 MHz。 使用公式2、将设置为1.8 MHz 将产生32.7K、我想大约是33K。 但是、如果我们使用公式2、将其设置为4 MHz、则将产生14.4K、该公式远高于预期的18K。
您能帮我澄清一下吗?
此外、使用超出表中所示范围的值会导致什么后果?
您好、Ryan、
感谢您的耐心。
以下是我的理解方式、
根据公式计算出的 RCF 接近最接近的标准电阻值、为表中推荐的值。 不过、对于 启用 SSC COMP 设置1、与建议的18k 电阻器相比、计算值14.4k 存在差异。
根据建议的18k RCF、FSW 将仅为3.23MHz。
如果计算出14.4k Rcf、Fsw 将是4MHz。
~、如果我们在两种情况下都添加最大20%的 SSC 容差、则得到最大~3.9MHz (使用18k RCF)和 4.8MHz (使用14.4k RCF)。 对于我来说、建议表更有助于将频率保持在4MHz 以下。
我还在内部讨论、以了解我在这里是否还有其他遗漏... 我希望下周早些时候发布一些最新消息。
此致、
进纸器