This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62441-Q1:关于 COMP/FSET 的 RCF

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448017/tps62441-q1-regarding-rcf-at-comp-fset

器件型号:TPS62441-Q1

工具与软件:

如果我将开关频率设置为4 MHz、并在启用 SSC 时为最小输出电容设置补偿、则我使用公式2计算出"Rcf "、如下图所示:

RCF 结果为14.4 kΩ


根据数据表中表9-1的第二行:

14.4 kΩ 超出33 kΩ 和18 kΩ 之间的范围

14.4 kΩ 是否仍然可以用作 RCF?

补偿(对于启用 SSC 的最小输出电容)是否仍可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在"建议"表中选择"Rcf 值"。

    在本例中、我建议18k。

    谢谢!

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Febin

    如果使用18K、这是否意味着开关频率实际上设置为3.23 MHz? (对公式2进行逆向工程)

    我与该表有点混淆、例如在第二行、第三列、它表示如果我们使用33K、则设置为1.8 MHz、如果我们使用18K、则设置为4 MHz。  使用公式2、将设置为1.8 MHz 将产生32.7K、我想大约是33K。  但是、如果我们使用公式2、将其设置为4 MHz、则将产生14.4K、该公式远高于预期的18K。

    您能帮我澄清一下吗?

    此外、使用超出表中所示范围的值会导致什么后果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将回答您的问题。 但在此之前、您可以为您的应用提供 Vin、Vout、Iout 吗?

    谢谢!

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vin 为3.3V、Vout 为2.6V、1.2V

    2.6V 电压下的 Iout 为250 mA

    1.2V 时的 IOUT 平均值为300 mA、但可能达到500 mA 的峰值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。 我明天会检查并回复您。

    此致、

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的耐心。

    以下是我的理解方式、  

    根据公式计算出的 RCF 接近最接近的标准电阻值、为表中推荐的值。 不过、对于 启用 SSC COMP 设置1、与建议的18k 电阻器相比、计算值14.4k 存在差异。

    根据建议的18k RCF、FSW 将仅为3.23MHz。

    如果计算出14.4k Rcf、Fsw 将是4MHz。

    ~、如果我们在两种情况下都添加最大20%的 SSC 容差、则得到最大~3.9MHz (使用18k RCF)和 4.8MHz (使用14.4k RCF)。 对于我来说、建议表更有助于将频率保持在4MHz 以下。  

    我还在内部讨论、以了解我在这里是否还有其他遗漏... 我希望下周早些时候发布一些最新消息。

    此致、

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对 SSC 容差为20%的解释。  目前、我会解释为、仅在18K 至33K 建议范围内运行更安全、并且开关频率低于4 MHz。

    但我对超出该范围的情况绝对感到好奇。  如果您有任何新的更新、请在本主题中告诉我。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我希望下周早些时候发布一些最新消息。

    此致、

    进纸器