工具与软件:
我叫 ODA。
我是购买 LM27762评估板的、并确认了负电压因数下 PGOOD 的行为。
根据数据表的 P10、它指出 PGOOD 在达到设定值的95%时变为"H"级、但其运行方式不是这样。
下面对此进行了说明。
将输入电压设置为5.4V、将输出电压设置为-5V。 当输入电压逐渐降低到5.20V 时、PGOOD 线路转换到 H 电平(异常)。 (测试环境中没有负载)。 但输出电压接近负5V 的设定电压、并且不会波动5%。 另一方面、正电压会稳定波动5%、PGOOD 转换到 H 电平。
除了5%的波动外、当输入/输出电势差达到0.2V 时、是否指定激活负电压的 PGOOD 线路?