This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:关于负电压 PGOOD 信号转换

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448075/lm27762-regarding-negative-voltage-pgood-signal-transition

器件型号:LM27762

工具与软件:

我叫 ODA。
我是购买 LM27762评估板的、并确认了负电压因数下 PGOOD 的行为。
根据数据表的 P10、它指出 PGOOD 在达到设定值的95%时变为"H"级、但其运行方式不是这样。

下面对此进行了说明。

将输入电压设置为5.4V、将输出电压设置为-5V。 当输入电压逐渐降低到5.20V 时、PGOOD 线路转换到 H 电平(异常)。 (测试环境中没有负载)。 但输出电压接近负5V 的设定电压、并且不会波动5%。 另一方面、正电压会稳定波动5%、PGOOD 转换到 H 电平。

除了5%的波动外、当输入/输出电势差达到0.2V 时、是否指定激活负电压的 PGOOD 线路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ODA、

    感谢您使用 E2E。

    您能否提供2个 FB 分压器的设置以及 EN+和 EN-上的配置。

    如果 EN+和 EN- 设置为"H"、则 PGOOD 变为低电平意味着一切正常、当两个输出电压都高于95%精度时。 请查看下表:

    如果您一次仅启用了一个输出、请检查该行为。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef

    感谢您的答复。

    我在查看您发布的表格后提出这个问题。

    通过检查评估板上的实际器件、
    VIN=5.4V、+VIN=5V VOUT、-VIN=-5V VOUT。
    我 VOUT 分别启用了+PGOOD 或-Vin、然后逐渐降低以查看 VOUT 的行为。 如表所示、当电压下降5%时、+PGOOD VOUT 输出变为 H、但-PGOOD 输出在 Vin=5.21V 时变为 H、这表明 VOUT 是异常的、即使没有输出波动也是如此。
    如果您查看数据表第6页的图5、您将会看到、当输入/输出电势差降至0.2V 以下时、无法指定输出电压、因此我想知道负电压的 PGOOD 是否也在监控输入/输出电势差。

    我再次问,因为你张贴的表是众所周知的,没有提供这样的规格。 如果这是正确的规格、请回答我。由于负电压会在输入/输出电势差约为0.2V 时由 PGOOD 警报、即使输出电压在5%以内也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ODA、

    我已经开始更详细地查看行为、但遗憾的是、我还没有结果。

    通常、我不建议在5.2V 输入电平下使用该器件、以便在输出端获得±5V 的电压。

    我会随时向您通报最新情况。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ODA、

    很抱歉耽误你的时间。

    我能够在我们的实验室中再现您在 EVM 上的观察结果。

    数据表中写道、器件需要一些电荷泵余量来生成负输出电压。
    这意味着、与 VOUT +相比、需要更高的输入电压才能使 VOUT 正确工作。

    遗憾的是、您需要更多的余量、才能使 POWERGOOD 信号也按数据表中分别描述的预期正常工作(检查反馈电压)。  

    现在我的问题:

    1. 此问题是仅用于观察还是您在应用中需要 PG 信号?
    2. 是否可以提供更高的输入电压以避免应用中的 PG 行为?
    3. 您想使用此器件的应用是什么?

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef

    感谢您的验证。

    -应用程序要从5.4V 生成±5V 电压作为 AD 转换 IC 模拟前端的电源。

    关于增大输入电压、LM27762只能在高达5.5V 的电压下运行、因此很难将其增加到超过5.4V。

    -将使用 PG。 如果该 PG 输出异常信号、则另一个电源将关闭。

    在此阶段、在创建原型板之前很难更换部件。 不过、由于我们已收到制造商的官方意见、我们会审慎评估、并尽量采取措施。

    我还有两个问题。

    -作为参考、除了 LM27762以外、是否有其他输出电压±5V 且封装在一个封装中的电源?

    -此电源 IC 的输出启动非常快,但您能告诉我输出电容器容量的上限吗?

    此致